This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:超级电容器充电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484036/tps63900-supercap-charging

器件型号:TPS63900

工具与软件:

您好!

在电池供电的仪表应用中、 一旦电压降至3.6V 以下、TPS63900就应立即为超级电容器上的电压充电(因此升压转换器应从2.5V 再充电至3.6V)。

  1. 在超级电容器充电至3.8V 且电池电压为3.6V 的初始瞬间、是否可以 确认 TPS63900会阻止对电池的任何电流循环?
  2. 一旦超级电容器上的电压降至3.6V 以下、升压转换器就会开始为超级电容器充电、对吧?

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在周末后回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    我很好奇为什么超级电容器会被充电至3.8V、目标是3.6V、对吧?  您的理解是正确的、一旦 TPS63900的 Vout 高于目标、器件会自动将运行模式更改为 PFM、这意味着不会存在从 Vout 到 Vin 的反向电流。

    此外、一旦 TPS63900的 Vout 低于目标值、器件将再次开始为超级电容器充电。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    我将该主题标记为已解决、但我想仔细检查、因为我在数据表中找不到详细信息。  

    目标是3.6V。 那么在超级电容器充电至3.6V 和电池充电至3.6V 的初始情况下、由于 TPS63900会阻止从超级电容器到电池的反向电流、因此无需在电池和超级电容器之间插入任何保护二极管?

    此致、

    Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    是、无需额外的保护来避免从超级电容器到电池的反向电流。

    注意

    TAO