This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:采用更小封装的栅极驱动器、具有1个通道和放大器;功能隔离

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484623/ucc5350-smaller-package-gate-driver-with-1-channel-functional-isolation

器件型号:UCC5350
Thread 中讨论的其他器件:UCC23525

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想了解 TI 是否拥有具有单通道和功能隔离的更小封装栅极驱动器? 他们希望减小尺寸、且提供功能隔离、这对于应用来说就足够了。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    D 封装或4mm 宽是我们的产品线制造的最窄体单通道栅极驱动器。 它是面积最小的隔离式栅极驱动器。 UCC23525总体更大、但它具有6个引脚、因此高度为4.7mm、而不是从上到下的4.9mm。  

    在 SOT23封装中制造了非隔离式栅极驱动器。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的帮助。

    但客户至少需要针对 PFC 侧和 LLC 初级侧实现功能隔离(添加数字隔离器)。

    我听说其他客户也有这个要求。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    他们要申请哪些封装? 不能在短距离上施加过大的电压、否则电场会强到足以在空气中产生电弧。

    在验证器件的内部隔离栅时、我们必须在油中测试器件、因为空气是一种电阻较小的路径。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    我同意您的看法、只是功能隔离要求、因此距离不应成为问题、因为客户不需要基础型或增强型隔离。 我认为 DFN 封装是目标、但我听的不是很清楚、请帮忙仔细检查一下、非常感谢。

    BRS、

    Francis