This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:ACDRV 停止工作、REGN 失去电压输出

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, BQ25820, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484138/bq25820-acdrv-stopped-working-and-regn-lost-voltage-output

器件型号:BQ25820
主题中讨论的其他器件:BQ24610

工具与软件:

我在 BQ25820EVM 基础上创建了一个电路板。

它一开始可以工作、但随后 ACDRV 停止工作、REGN 失去电压输出。

我认为来自电源输入的浪涌电压施加到 VAC、损坏了 BD25820。

是这样吗?

我附加了部分原理图。

请告诉我一个很好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eichi、

    您是否能够与 IC 通信?

    是否更换了 IC?

    为什么有两个输入?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢您的答复

    >您是否能够与 IC 通信?

    我没有 I2C 连接、因此无法检查与 BQ25820的通信。

    >是否更换了 IC?

    尚未更换 BQ25820。

    >为什么有两个输入?

    这是为了连接两种类型的电源。

    运行时的电源电压 VIN 为48V。

    我进一步检查。
    BQ25820 ACDRV (引脚31)与 GND 之间的电阻约为10kΩ。
    正常产品超过 MΩ μ V。

    请告诉我一个很好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eichi、

     

    您是否知道浪涌电压有多高? 该器件应能够处理高达85V 的电压才会损坏。

    我建议更换 IC 以查看是否已损坏。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克里斯蒂安,谢谢回复

    我从数据表中知道 BQ25820的最大额定值。

    但是、不清楚向 VAC 施加了多大的浪涌电压。

    此外、BQ25820EVM 上的 Q1和 Q2似乎已损坏。

    从断开的方式来看、我认为 BQ25820和 FET 损坏是由于过压而不是过流。

    ・我们电路板上使用的 FET 与 BQ25820EVM 中使用的 FET 相同(VDS:80V)。我们将尝试使用 VDS 更高的 FET 替换 FET。

    ・我们之前使用过 BQ24610。 查看此 IC 的数据表中的电路图、我们可以看到在 VCC 之前有一个低通滤波器(10 Ω、1uF)。

    ・我们还将介绍 TVS 二极管(目前为 SMAJ58A)。

    基于此理念、我们将尝试考虑抑制施加到 IC 和 FET 的浪涌电压的方法。