This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-TPS4070 EP:电源管理论坛

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483862/tps40170-ep-power-management-forum

器件型号:TPS40170-TPS40170 EP
Thread 中讨论的其他器件:TPS40170LM25148

工具与软件:

大家好、

我正在使用 TPS40170控制 TEC 模块,目前我正在通过  TPS40170的开/关控制,Byen 引脚控制 TEC 。但与开/关控制 可靠性,我们的应用程序受到影响.

所以我们要通过 PWM 控制来控制 TEC 模块,我从数据表中看到  TPS40170是 PCM 控制降压控制器,但我有疑问,在哪个引脚我必须馈送 PWM 信号,

我需要一个帮助来设计 PWM 控制的降压控制器使用 TPS40170 ,输入电压是24V 和预期输出(1V-10V)使用 PWM 控制.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh。

    • 能否分享一下您计划实施的内容的方框图?
    • 如果我理解正确、那么您需要即时更改输出电压、对吧?
    • 所需的输出电流是多少?  

    TPS40171是一款电压模式控制器、而非峰值电流模式(PCM)控制器。 它会产生 PWM 信号来驱动 FET 以执行降压控制(基于电压模式控制-请参阅此处了解不同类型的降压控制方案: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTC38)

    此外、是否需要"增强型产品"- EP 级器件? (您在 EP 之后看到的 TPS40170表示增强型产品-请参阅 https://www.ti.com/support-quality/certifications-and-standards/part-ratings.html)。 如果没有-您可能想考虑使用一款较新的器件、如: https://www.ti.com/product/LM25148

    谢谢!

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    • 能否分享一下您计划实施的内容的方框图?

    下面是简要方框图。我将珀耳帖冷却用于激光二极管、而不是进行 I 开/关驱动。我计划使用 PID 控制器进行驱动、以保持内部激光二极管的稳定精确温度、从而提高可靠性  

    • 如果我理解正确、那么您需要即时更改输出电压、对吧?

          是的,你的理解是正确的  

    • 所需的输出电流是多少?   

         5A 电流(10V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    在我看来-最好的方法是使用来自 MCU 的 DAC -使用与本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf)中类似的实现请参阅 PG。 4.

    此外、如果您不需要增强型产品-请使用 LM25148 (https://www.ti.com/product/LM25148)

    谢谢!

    此致。

    Taru