This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2652:计算工具- MATLAB 中出现问题

Guru**** 2593610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477889/lmg2652-calculation-tool---issue-in-matlab

器件型号:LMG2652

工具与软件:

您好!

我一直在尝试打开计算工具(使用 readme.txt 中的三种不同方法)、但我尚未解决此问题。 Matlab 使用的版本是什么?  

谢谢!

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们的 E2E 内部跟踪系统发生了系统更新、尚未相应地分配此问题。

    我们确定不会运行或不会运行 Matlab 的特定版本、就我个人而言、我运行的 Matlab 版本 R2022没有问题。
    我建议您首先尝试使用免费的在线 Matlab 工具,我们知道计算器在这里工作,然后我们可以尝试进一步诊断您的问题。

    这是在线工具的链接: 链接

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    防火墙是否可能阻止文件访问 Web?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    您能更具体地说明您尝试使用哪种方法进行测试吗? 您是否已尝试使用 Matlab 的在线版本、或者您是否仍在调试本地软件版本?

    您的计算机上安装了哪个版本的 Matlab?

    谢谢!
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    感谢快速响应。 我正在尝试使用 Matlab 2022a 打开该文件。 我无法使用在线 版本、因为它被我们的系统阻止。  

    谢谢!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    您在这里尝试打开此计算器有没有运气? 我可以逐步向您展示如何在我的机器上打开、这可以帮助您识别任何错过的步骤。

    谢谢!
    Zach S