This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:输出电流能力检查

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485526/tps552892-q1-output-current-capablity-check

器件型号:TPS552892-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助检查552892是否支持以下条件吗?

Vin_min=5.6V Vout=6V Iout=6.5A  

此致

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    平均电感电流将达到6*6.5/0.95/5.6=7.33A。 最小平均电感器电流限制为7A、因此无法在大规模生产中提供支持。

    客户能否考虑在输入电压< 5.9V 时将最小输入电压提高到5.9V 或降低输出负载?

    此致、

    Mulin