This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:有关 TPS62120的问题

Guru**** 2390885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485614/tps62120-question-about-tps62120

器件型号:TPS62120
主题中讨论的其他器件: TPS629203

工具与软件:

您好:

1.客户使用的 Torex XC9264B75CRM-G 已停产,需要查找替换材料

2.应优先寻找与 PIN 匹配的 PIN、如果不匹配、则应优先寻找符合轻载和高效率要求的 PIN。 在大约1mA 的负载下、效率越高越好。 该模型的额定值为85%

3.客户应用场景:输入电压7V,输出电压2V,最大输出电流100mA,传统1mA

4.客户希望这款器件在1mA 的效率能达到85%或者至少80%、跟9624差不多

我之前向客户推荐了 TPS62120。 您能否帮助我检查是否有任何更换建议? 另外、我通过交叉参考搜索向客户推荐了 TPS56339DDCR、但他们觉得其效率在1mA 负载下较低、不超过80%。 所以我也想看看是否有任何其他选择,谢谢!!!

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    TPS629203可以满足客户要求。

    谢谢!

    Colin