This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:R_PROTECT 的澄清(再次)

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484899/tps61391-clarification-of-r_protect-again

器件型号:TPS61391

工具与软件:

您好!

很抱歉再次回到这个问题、我接受了 上一个答案 、但未进行检查。

与前面答案相反、R_PROTECT 在官方 评估板(编号 R3)中明显位于此处。

那么、该电阻器的用途是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    特拉维斯明天会回复你。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    R3是 Rfilter、而不是 Rprotect。 仍然没有必要进行 RPROTECT。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    对、在我的 设计中、我使用了 R_filter、但我将它与 R_PROTECT 相混淆。
    然后 R3与 APD 监控器无关、只是用于降低器件的输出纹波、对吗?

    感谢您的快速回复。

    此致!
    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    MONIN 引脚为电流镜供电。 因此、R3和 C9是用于稳定内部电流镜上的电源轨的滤波器。 该电压轨上的噪声可能会耦合到电流镜栅极并影响精度。

    但该滤波器仅减少了 MONIN 引脚上的纹波、而不会影响升压 Vout 上的纹波

    此致、

    Travis