This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:2s 充电器建议

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, LM5176, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483716/bq25750-2s-charger-recommendation

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: LM5176BQ24172

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的客户将 BQ25750与 LM5176一起使用、他们想知道我们是否对2S 电池有任何建议。  

此致!

梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    感谢您在这方面的努力。

    您能否澄清您需要的信息?

    另外、您能告诉我电池需要提供的充电电流和系统负载吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    以下是相关信息:

     

    充电器板(bq24172 EVM)

    1. VIN12V
    2. VOUT12V/100W 或电池6V-8.2V/100W
    3. 工作温度范围:0°至35°
    4. 系统内部温度: 50°

    降压/升压(LM5176 EVM)

    1. 输入电压6V-12V
    2. VOUT12V/90W
    3. 工作温度范围:0°至35°
    4. 系统内部温度: 最高 50°

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    我认为 BQ25750适用于该应用。

    我们有一个 有关 BQ25750电源路径的常见问题解答 、还有一个 有关 BQ2575X 系列的一般常见问题解答

    我建议在 BQ25750上使用自动反向模式来进行电源路径切换。

    LM5176如何连接到电路?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的回复、我想知道您是否对电池有建议?

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    感谢您耐心倾听错误的沟通。

    电池监测器或电池电量监测计团队可能知道这一点。 您能否与他们就该问题打开新话题?

    此致、
    埃森·加洛韦