This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:如果不需要 CB、则仍需要差分电容器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478236/bq79616-differential-capacitor-is-still-needed-if-cb-is-not-required

器件型号:BQ79616

工具与软件:

您好、专家:

在 BQ79616 (未使用的 VC 和 CB 通道)的数据表中、该信息表明需要组装 CBn 和 CBn-1之间的差分电容器。

但如果根本不需要所有 CB、我们是否只需保持所有 CBS 的悬空、这是足够好的? 对 VC 测量精度没有影响?

非常感谢。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我在之前的这个帖子中找到了可能有助于回答您的问题: 有关未使用的 VC 和 CB 引脚的澄清

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我 上周在证券资源中申请了文件。 现在状态仍为挂起状态。 我不确定进行审批的一般时间是多久? 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宁国:

    您似乎没有签订保密协议。 这可能就是为什么要花这么长的时间才能获得批准的原因。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon