This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:正在寻找60W 或60W 以上的 PoE PD 和 PSE IC

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23881, TPS23881B, TPS23730, TPS2373-4EVM-758, PMP20878, PMP21103, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477058/tps23861-looking-for-poe-pd-and-pse-ics-for-60w-or-more-than-60watt

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23881TPS23881BTPS23730TPS2373-4EVM-758PMP20878、PMP21103PMP21318

工具与软件:

您好、TI 团队:

我想为60W 应用设计一个 PoE。 我发现 TPS23861限制为4类、最高功率为25W。

您是否有用于60W PoE 应用的 PD 和 PSE 控制器 IC?  

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    建议将 TPS23881、TPS23881B 用于60W PSE。

    建议将 TPS23730用于6类51W PD。

    如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    因此、TI 没有用于60W 或60W 以上的 PoE 解决方案的 PD 控制器。

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    TPS2372-4和 TPS2373-4是71.3W 8类 PD。 但它们是没有 PWM 控制器的纯 PD 芯片。  

    TPS23881和 TPS23881B 可支持高达90W 的8类 PSE。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

     规格。   TPS2372-4和 TPS2373-4是否有采用外部 PDM 控制器的71.3W 8类 PD 的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    PoE 团队正在进行内部测试、E2E 上的回复可能会延迟3-5个工作日。 很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    是的、我们在 TI.com 中提供了以下参考设计  

    基准 PD 顶视图 级别 VOUT 测试点 Iout 电源
    TPS2373-4EVM-758 TPS2373-4 ACF 8. 5. 14. 70
    PMP20878 TPS2373-4 ACF 8. 24. 3. 72.
    PMP21103 TPS2373-4   ACF 5. 12. 2.5. 30.
    PMP21318 TPS2373-4 ACF 8. 12. 6. 72.
    TPS2373-3EVM-024   TPS2373-3 转换器 6. 12. 4. 48.

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    没问题! 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题。

    此致、

    Diang