This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:TPS48110

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8645HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484841/tps4811-q1-tps48110

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LMP8645HV

工具与软件:

HY、

我在锂离子电池的充电/放电电路中使用 TPS48110 (请参阅附件)。 不使用 OP_OV 信号、未安装 R6。

查看数据表、图8-1。 TPS48110-Q1功能方框图、我了解电流监控器在器件启用且 EN > 1V 时处于启用状态、因此我将我的电路板设计为按如下方式运行。

在充电周期中、TPS48110用于将电池充电器连接到电池(OP_EN = OP_NP = 5V)、并断开负载(OLD = 0V);使用 LMP8645HV、ACUR 信号来测量电流。

在放电周期中、电池连接到负载(OLD = 0V)、TPS48110启用、但充电器断开连接(OP_EN = 5V、OP_NP = 0V);使用 TPS48110 AIMON 信号测量电流。

我看到的是、它还需要 INP 为高电平才能使 IMON 有效。  在 IMON 上使用开关 PD e PU off 时、我是否可以做些什么来获得有效的信号?

非常感谢、

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    很抱歉、我没有看到附件。 您能否再次附加它 或在该主题中添加一个屏幕截图?

    谢谢!

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里是附件 Documento0.pdf

    请告诉我、如果您能阅读它的话。 如果没有,我怎么能给你发送一个文件?

    e2e.ti.com/.../Documento0.pdf

    谢谢!

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    我可以看到文件。 对于放电电路、INP 引脚仍需要为高电平、否则体二极管将阻止电流。 此外、该器件只能监测一个方向(正向或反向)的电流。  

    谢谢!

    Rishika Patel