This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:VSYS (5V)的启动时间

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469977/tps65219-start-up-time-of-vsys-5v

器件型号:TPS65219

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TPS6521901、有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

我想分享客户的文件,它是保密的,请给我发送一个友好的请求。

——

【现象】

我们将检查启动顺序。 TPS6521901默认设置为忽略 EN 引脚(PU_ON_FSD = 0x01)。

即使 EN 有意保持开路、其启动也会如下面的波形所示。 (EN 似乎在大约50ms 后关闭、因为它处于非活动状态。)

【问题】

此波形能够启动、因为从 NVM 加载设置所需的时间(VSYS (5V)为2.5V 或更高(Vin_buck23的最小值)会在2.3ms 内完成)。

如果 VSYS 启动得更慢、我认为它无法启动。

是否有办法避免这种情况?

(TPS6521901的 EN 引脚在启动时似乎没有任何影响。)

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    SYS 上的最低2.5V 要求来自 VSYSPOR 阈值、这将是 VSYS 上用于使器件从 OFF 状态转换的最小电压。

    VSYS 达到该电压后、器件大约需要2.3ms 将 EEPROM 值加载到寄存器中。

    在 TPS6521901版本上、FSD 设置为1、因此它仅在首次上电时忽略 EN。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    感谢您的答复。

    VSYS 达到此电压后、器件将 EEPROM 值加载到寄存器大约需要2.3ms。

    这是否意味着如果 VSYS 缓慢上升、这不是问题?

    感谢您发送您的友谊。

    我将离线共享该文件。

    您能看到并提供建议吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    正确。 我尝试速度为100mV/s、它已正常加电。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    我将您的答案发送给了客户。

    客户有其他问题、请您提出建议。

    ——问题

    (1)如果 VSYS 缓慢上升、PMIC 输出(3.3V)将启动一次、然后下降并再次启动(取决于上升速度)。

    此外、当速度极慢时、它会尝试启动三次并失败、然后再也无法启动。

    在前一级中生成 VSYS 取决于 IC 的规格、我认为如果上升缓慢、这是一个问题。

    我在私信中共享了启动波形。

    (2) 我认为默认忽略 EN 是没有道理的。 这是 PMIC 勘误表吗?

    (3)我的理解是否正确?

    因为它无法由 EN 控制。

    VSYS 上一级的电源需要快速启动

    此外、具体而言、VSYS 必须在多少毫秒内启动才能影响 PMIC 输出的启动?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    启用 FSD 后、PMIC 仅在首次上电时忽略 EN、当 VSYS 升至2.5V 以上时、PMIC 会尝试启动上电序列、并且第一个电源轨上电将显示3个峰值电压(上电1次+重试2次)、但由于 VSYS 电压不够高、因此电源轨会关断。

    但是、一旦 VSYS 达到全5V、然后当 EN 变为高电平时、它将正常上电。

    您能否让客户在 VSYS 达到5V 后将 EN 从低电平变为高电平(或切换)并检查上电序列?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当我获得反馈后、我会与您分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是信一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    客户还有一个问题。

    您能提供建议吗?

    ——

    您能告诉我、TPS6521901正常启动的最大 VSYS 上升时间是多少(毫秒)?

    如前所述、如果在 VSYS (5V)启动后使 EN 激活、则不会出现问题、但我们的产品很难实现这一点。
    -即使我们尝试使用 SoC 的 GPIO 来控制它,这是不可能的,因为 PMIC 没有启动。
    -我知道可以添加一个硬件电压检测器来监控5V。 但是、如果断电或5V 电压略微下降、PMIC 将立即关闭、因此将无法进行备份处理、并且无法采用该模式。

    因此、我知道唯一的解决方案是在最大 VSYS 上升时间内快速启动它。
    ——

    感谢您的大力帮助与合作  

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我认为客户将具有加载器件 EEPROM 所需的最长时间、即~2.3ms。 此时、如果 VSYS 升至3.5V 以上、PMIC 3.3V 输出应该会出现。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时、您能否提供建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    当然、我要关闭该主题、但当您回复时、它会自动重新打开。

    Sathish