请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 工具与软件:
你(们)好
我们在设计中使用 TPS6508641RSKT 为 Zynq Ultrascale XQZU19EG-2FFQB1517I FPGA 供电。 我们尚未使用 buck5、因此根据 TI 原理图检查清单、我们保留了引脚20 LX5 NC 和接地 FB5。 现在我们得到的是5V 和0.85V、之后 PMIC 不会提供其他电压。 请告诉我们如何启用其他电压? 我们目前正在测试我们的电路板。