This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:RSOC 始终为100%、RC 和 FCC Always 0mA、EVM 板(2S2P)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483670/bq40z50-r2-rsoc-always-100-rc-and-fcc-always-0mah-on-evm-board-2s2p

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 BQ40Z50 EVM 板、并已将其配置为2S2P 设置。 不过、我遇到了一个问题、即 RSOC 始终保持在100%、而 RC 和 FCC 都保持在0mA

仅在发生 FD 事件时、RSOC 才会降至0%、但一旦我开始充电、它会立即跳回100%。 即使充电电压最高达到4.1V、RC 仍保持0mA

我已附上我的 gg 文件设置、日志数据和电池规格供参考。 您能否帮助确定可能配置错误的内容?

谢谢!

e2e.ti.com/.../1.csve2e.ti.com/.../8272.LOG.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    似乎您尚未成功完成学习循环。 请使用 GPCCHEM 工具 并按照该工具的用户指南将您的电池与 chemID 正确匹配。 将电池与 DoD %误差小于3%的 chemID 匹配后、您需要遵循" 成功学习周期 "文档中的指南来完成学习周期。  

    只有成功完成学习周期后、才应参考 SOC、RemCap、FCC 和其他电量监测测量。  

    此致、  

    Jonny。