This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:精密电流测量

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485248/tpsm831d31-precise-current-measurement

器件型号:TPSM831D31
主题中讨论的其他器件: TPS53681

工具与软件:

尊敬的先生:

  (38h) IOUT_CAL_GAIN 在电流测量(8Ch、READ_IOUT)中的作用是什么?

  是否有任何 TPSM831D31精确电流测量的设置示例?

  感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IOUT_CAL_GAIN (38h)设置控制器用于根据电流检测电压计算输出电流的增益。  功率级提供的电流检测电压每增加一个电流、预计会增加5mV、因此在大多数情况下、IOUT_CAL_GAIN 应保持为5m Ω(D140h 的十六进制值)。  如果电流检测电压增益和控制器增益略微不匹配、则可以使用 IOUT_CAL_GAIN 来调整控制器增益。

    您可以在 TPS53681的数据表中找到有关使用 IOUT_CAL_GAIN 调整电流报告的更多信息、TPS53681是用于 TPSM831D31内部的控制器、可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/product/TPS53681 

    此致、

    Troy