主题中讨论的其他器件: TPS53681
工具与软件:
如何将 "8Ch READ_IOUT" 与 "04h PHASE 值0x80"和"38h IOUT_CAL_GAIN"结合使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如何将 "8Ch READ_IOUT" 与 "04h PHASE 值0x80"和"38h IOUT_CAL_GAIN"结合使用?
您好!
READ_IOUT (8Ch)命令返回所选 页面(00h)和 PHASE (04h)的输出电流。
如果 PAGE 设置为00h、READ_IOUT 返回的电流将对应于通道 A、如果 PAGE 设置为01h、READ_IOUT 将为 通道 B 提供电流
READ_IOUT 也是一个相位寄存器、这意味着 返回的当前值取决于 PHASE 中的值。 PHASE 中的设置值将决定通道命令上的哪个相位将访问、或者它们是否将一次访问通道上的所有相位。 例如、相位值00h 将导致 READ_IOUT 返回该通道上第一个相位的输出电流、其中通道 A 或 B 由 PAGE 寄存器设置。
对于通道上的第1至第6相、相位可以设置为00h 至05h、但不应将相位设置为比设计中存在的相位更高。 TPSM831D31的第1个通道上有3个相位、第2个通道上有1个相位。 如果 PHASE 设置为 FFh、READ_IOUT 将返回该通道的总电流、该电流从所有相位相加得出。
IOUT_CAL_GAIN (38h)设置控制器用于根据电流检测电压计算输出电流的增益。 功率级提供的电流检测电压每增加一个电流、预计会增加5mV、因此在大多数情况下、IOUT_CAL_GAIN 应保持为5m Ω(D140h 的十六进制值)。 如果电流检测电压增益和控制器增益略微不匹配、则可以使用 IOUT_CAL_GAIN 来调整控制器增益。
您可以在 TPS53681的数据表中找到有关使用 IOUT_CAL_GAIN 调整电流报告的更多信息、TPS53681是用于 TPSM831D31内部的控制器、可从 TI.com 获取: https://www.ti.com/product/TPS53681
此致、
Troy