This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:有关测量时序和数据就绪的问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484205/bq76907-questions-about-measurement-timing-and-data-readiness

器件型号:BQ76907

工具与软件:

大家好、团队-关于 BQ76907的几个问题:

  1. 电芯电压数据寄存器何时随数据更新?
    1. 是在其单独的测量时隙之后还是在 ADCSCAN/FULLSCAN 完成之后?
  2. MCU 是否有办法在不依靠 ALERT 引脚的情况下轮询 ADCSCAN/FULLSCAN 的完成情况?
  3. 在数据就绪之前、电流测量通道的单次转换总共需要多长时间?
    1. 除转换时间外、滤波是否还需要额外的时间?
    2. 原始电流寄存器、CC1电流寄存器和 CC2电流寄存器是否同时更新?
  4. 电流测量是否在某种程度上与电压测量同步? 还是完全独立?
  5. 启用电池平衡后、我们是否可以通过任何方法确定将哪些电压测量时隙替换为空闲时隙?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    通过电子邮件回答。

    此致、

    Max Verboncoeur