This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:低电流下稳定输出

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, LV2862, LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483192/lv2862-stable-output-at-low-current

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件: LMR51606、LMR36506

工具与软件:

开关稳压器团队、

我们的客户正在寻找一种能够在低电流下提供稳定输出的解决方案、同时该解决方案旨在满足以下要求:

最大输入电压60V (绝对最大值)

48V 时的典型输入电压

VIN 最小值12V (已编辑)

输出电压3.3V (已编辑)  

最大负载电流为0.5A

我在论坛中找到了几个讨论、人们在其中谈到了在低负载电流下 LV2862在 ECO 模式下的问题。   

您会建议使用哪种降压稳压器? LMR36006B 或 LMR51606?

谢谢!

Darren