This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:健康状态

Guru**** 2557220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485522/bq40z50-r2-state-of-health

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

在 Golden Learning 之前、匹配化学 ID 后、根据 BQSTUDIO 配置参数中电池的标称容量来配置 Design Capacity、并在学习过程中根据根据电池规格中校准的4.2V Full Charge Voltage 对电池充满电。 当前的问题是客户使用的充电器电压为4.1V、在 Golden Learning 学习更新之后的充放电周期中、电池在实际使用时不会充电至4.2V 的满电压、即电池容量无法充满电、并且健康状态无法达到100%。 如果我们希望在电池离开工厂之前实现100%的运行状况、我们是否需要在 Golden Learning 成功后根据实际需求减小设计容量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tech16您好、

    假设 Full Charge Voltage 为4.2V 并且客户充电器被限制为4.1V、则需要在"Data Memory"选项卡中重新更新"Design Capacity"、"Design Voltage"、"Charge Term Taper Current"、"DSG Current Threshold"、"Chg Current Threshold"、"Chg Current Threshold"、您将重新进行黄金学习。 尽管您无法使用4.1V 的100%物理电池供电、但您需要通过更改数据存储器选项卡中的寄存器来更新系统、以便终端用户看到100%的电池电量。

    谢谢!
    艾伦