This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:CHG 位何时设置为1?

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ25756, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485513/bq34z100-r2-when-is-the-chg-bit-set-to-1

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ25756GPCCHEM

工具与软件:

我们在配备充电器(BQ25756)的系统中使用 BQ34Z100、并且在成功充满电后逐渐降低时、CHG 位会复位(变为低电平)。

但是、我们不清楚 CHG 将何时设置(变为高电平)。 在哪些确切条件下可以设置它? 询问我们是否可以可靠地使用该标志来控制充电器使能位、以保持电池处于宽松状态并始终避免过度充电或在 Termination Voltage 将其保持为高电平。

此致、

Ali Al-Sheikh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali Al-Sheikh、

    您的系统可能会发生很多事情、  如果您要避免过度充电、我建议您查看 OT 寄存器。 就端接电压而言、CHG 位会可靠地变为高电平并开启。另外、我会检查您在收尾寄存器中的设置、以确保该设置在系统范围内。 此外、 您能否发送有关 CHG 位何时变为低电平以及 CHG 位何时在成功充满电期间变为高电平的日志数据文件、以便对比每个事件期间发生的情况、从而在"data memory"选项卡中查看需要更改的数据寄存器。 最后、作为一项很好的措施、我会验证 ChemID 与 GPCCHEM 计算器之间的差异较小。




    谢谢!
    艾伦