This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:加载模式"1"以及加载选择"6"。

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485403/bq34z100-r2-load-mode-1-and-load-select-6

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

我们通过修改"Load mode"和"Load Select"的值来进行测试。 我们将使用以下配置进行测试:  

-  LoadMode = 1  

-负载选择=6.

-设计能量比例=10.

-用户速率 mA =6000

-用户额定功率=12800

此时负载为6A、电压为25.6V、总功率为128W。 对于(Load mode = 1 & Load Select = 6)配置、我们已修改 设计能量级别 "。 修改此值是否会影响"GoldenImage"的其他参数和系统的运行情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Unai、

    通常、修改加载模式和/或加载选择不保证需要进行新的黄金映像(我们仍然建议这样做)、因为这些功能会修改算法而不是单元本身的参数、但昌宁设计能量标度是一个数据闪存参数、建议这样做、因为由于缩放会导致很大的未加考虑的外部误差可能会增大。 您仍然可以通过当前 GoldenImage 的大部分开发工作得到批准、但在最终产品上市之前、您需要进行更新。  

    谢谢!
    艾伦