This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:上电复位后 SoC 值不准确

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478902/bq34z100-r2-inaccurate-soc-value-after-power-on-reset

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

工具与软件:

您好!

我使用的是 BQ34Z100 R2。 在功耗模式下、会将 BMS 的电源完全切断、同时也会关闭 BQ34Z100。 当 BMS 再次上电时、我可以观察到 RC、FCC 和 SoC 的值发生了变化。 我认为监测计执行基于电压的 SoC 估算、导致值不准确。

是否可以发送命令或需要配置寄存器以使电量计在关闭之前保存当前数据? 或者、我可以将这些值存储在 MCU 侧并写回 BQ34Z100吗? (由于这些寄存器是只读的、是否有另一个寄存器可以写入这些值?)

如果在这一问题上有任何帮助、我将不胜感激。
提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题。 当我关闭和打开集成时、它会更改 SOC 数据和剩余容量数据。 我们必须在完全不关闭集成电源的情况下继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际情况是、当电量监测计进行下电上电时会获取新的 OCV、并在电量监测计内执行新的仿真、因此一些参数会发生变化。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    首先、感谢您的答复。


    如您所述、当电量监测计进行下电上电时、参数会发生变化、似乎执行了基于 OCV 的计算。 因此、由于该基于 OCV 的估算、SoC 的计算方法不正确。

    我想知道的是、是否有存储器区域可以在关断前存储当前 RC 或 SoC 值、或者是否有可以为此目的设置的寄存器。


    或者、如何在上电后将正确的 RC 或 SoC 值存储在电量计中?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ridvan 您好!  

    启动时的 OCV 计算不会导致 SOC 值不正确、并且在执行放电和 REST 采样时 SOC 值会变得更准确。 由于 SOC 是 RAM 数据集、 这意味着它会不断更新和变化、因此您无法将 SOC 存储在电池电量监测计中供后续使用。 您可以在0x02上读取 I2C 总线上的 SOC。 如果您遇到 SOC 值不正确的问题、请检查、确保您的 GPCCHEM 工具 提供的数学误差差小于3%、并且下方的关键寄存器值是根据电池数据表得出的。  



    谢谢!
    艾伦