This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS6521903无法上电

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481494/tps65219-tps6521903-not-able-to-power-up

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件:AM6442

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们的客户将 TPS6521903用于 AM6442 PMIC、以下是客户原理图。  

 e2e.ti.com/.../Chroma_5F00_AM6442_5F00_TPS6521903.pdf

电源树位于下方、  

客户遇到 TPS6521903问题、即使断开所有输出轨也无法上电、  

下面是 使用 VSYS 测量的客户波形、  

团队能否帮忙检查可能导致 TPS6521903无法上电的原因?

谢谢、此致

Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    对于03版本的 TPS65219、EN/PB/VSENSE 配置为 PB。 需要拉低此引脚才能启动启用其电源轨。 以下是该器件型号的 TRM。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucj2/slvucj2.pdf?ts = 1741037133782&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    EN/PB 配置位于第11页。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sathish:  

    客户尝试手动控制 EN 引脚(拉至低电平~ 1s)、但仍然无法获得电压输出。  

    如有任何其他意见、请提供建议。 谢谢。  

    此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    此型号启用了 FSD (首次电源检测)、因此它仅在首次上电时以及 VSYS 可用时才会忽略 PB、PMIC 会尝试启用电源轨。 看起来 BUCK2会尝试 按预期总共达到3次(上电+ 2次重试)、某些故障会导致 PMIC 关断。

    原理图显示 PMIC 散热焊盘已连接到 GND、但您能否与客户确认它是否实际焊接到 PCB 上?

    此外、如果客户可以通过 I2C 访问 PMIC、他们是否可以读取寄存器0x2B 至0x30以查看报告了哪些故障?

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sathish:  

    客户访问 I2C 并读回下面的状态、  

    0x0 (TI_DEV_ID)= 0x00

    0x1 (NVM_ID)= 0x03

    0x2B = 0x11

    0x30 = 0x00

    它是由于降压3造成的故障吗? 我们还需要与客户核实哪些信息?

    谢谢、此致

    Eddie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    寄存器0x2E 将告知 Buck3上的哪个故障(UV、OC、SCG)阻止 PMIC 上电。 寄存器0x31和0x32将显示电源轨上的任何 RV 故障。

    Sathish