This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:输出电压下降

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487128/tps543c20a-o-p-voltage-dropping

器件型号:TPS543C20A

工具与软件:

你(们)好

我们正在使用 TPS543C20ARVFR 为 VCCINIT 0.85V (用于 Zynq Ultrascale + XQZU19EG-2FFQB1517I)供电。我们已针对0.85V 39A 对其进行设计。 当未连接负载时、降压输出为0.846V。我们隔离了负载、就像我们提供了0欧姆隔离电阻器一样。但当 连接负载(FPGA)时、电压会降至0.786V。 该电源轨上的阻抗为1.5欧姆。 请告诉我们可能出现了什么问题。

以下是降压转换器的原理图。 同样、下面是用于 FPGA 的 VCCINIT 电源轨的去耦电容器。 在 FPGA 上、此电压轨也几乎没有钽电容器。 这可能是任何问题。 通过 PI 仿真验证了布局、并确保平面的压降容差不超过3%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我查看了 TPS543C20A 原理图、我只注意到一个问题:根据您的电流配置、预期电流限制为42.5A、加上10%容差+电阻器容差、裕度可能不足以支持39A 满负载。 这将解释您为何在低负载下看不到该问题。

    您能否增加 ILIM 电阻器并查看这样是否可以解决问题? 我建议50k Ω 以提供足够的裕度。

    此致、

    Britton

    e2e.ti.com/.../TPS543C20A_5F00_0V85.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FPGA 未配置。我们刚才声明了启动我们的原型。输入电流消耗仅约为1A。因此我们不在39A 下测试。 还有什么问题?请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这可能是与稳定性相关的问题。 乍一看、设计看起来不错、但我们需要再深入一点、以确定是器件侧元件导致了问题、还是由 FPGA 侧元件导致。

    您是否能够通过 R575/R576将 FPGA 与器件侧电容器隔离? 然后、应用与 C780并联的负载电阻器。 如果在这种情况下器件可以正确调节欠载(正如我们的预期)、则可以确认 FPGA 侧电容器导致了问题。

    如前所述、FPGA 电容器乍一看似乎没有问题、但如果我们确实确认该问题在器件与 FPGA 隔离后消失、那么我们需要仔细观察 FPGA 电容器。 您能否提供这些电容器的器件型号、ESR 和降额@ 0.85V、以便我们仔细检查设计的稳定性? 您能对 TPS543C20A 上的220uF 电容器执行相同的操作吗

    此致、

    Britton