This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:BQ25731

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486627/tps25750evm-bq25731

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、 TPS25751

工具与软件:

您好、TI 团队

如果我使用 Type-C 输入电压(PD 最大值100W)、该器件是否会使用 BATT (TP3)作为输出?

我是否可以从 TP3引脚引出导线并为平板电脑或笔记本电脑等设备充电?

如果是 Default 的 TPS25750EVM、则 BQ25731可以输出的电压范围是多少?

它是否根据下图进行了调整? 或者我需要使用 GUI 重新写入固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:  

    感谢您联系我们!

    在评估100W 应用时、TP3用于连接外部电池/电池仿真器。 请参阅 EVM 用户指南中的说明。  

    我还想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr