This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14404:DC/DC 转换器

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486929/tlvm14404-dc-dc-converter

器件型号:TLVM14404

工具与软件:

嗨、团队:  

如果我们使用 开关频率为250kHz 的 TLVM14406RCHR、敬请告知。 数据表中建议的运行条件为300KHz 至200MHz、但在数据表的一些地方、我们提到了该器件也可以在100KHz 至200MHz 的开关频率下运行。  

Im 计划在28V 至5V 和28V 至3.3V 电压范围内使用此器件、两个输出的负载电流均大于1A。  

我想知道我们是否可以在250kHz 开关频率下使用它。 如果总共使用250kHz fsw、则该器件的效率是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    250kHz 频率也可以。

    但是、您可能无法从模块中获得全部电流。

    您可能还需要稍微大一点的输出电容。

    最好在投入生产之前对您的设计进行测试。

    谢谢