This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630AP-Q1:Δ Iout 计算

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630AP-Q1, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484074/lmr33630ap-q1-delta-iout-calculation

器件型号:LMR33630AP-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR33630

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个客户关于在 LMR33630AP-Q1中典型应用中的 ΔIout 计算问题。 包含在数据表中  

"在本例中、ΔIOUT = 2A 时输出电流阶跃为 ΔVout≤250mV。"

但在此 示例中、 ΔIout 负载电流为3A、因此我们的理解是 Δ Q 为3A (0A 至3A 负载阶跃)。  我们应该如何考虑 3A 来自?  

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很抱歉混淆。  2A 的负载阶跃仅是一个计算示例。

    该器件可支持0A 至3A 的负载阶跃。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的响应、我理解它是一个示例。 我在下面还有一些有关电容计算的其他问题、您还可以看一下吗?

    1.在9.2.2.6输入电容器选择中、

    "LMR33630的输入端至少需要10 µF 的陶瓷电容。"

    这是否意味着10µF 绝不能小于10µF、要考虑直流偏置、温度特性和电容容差等所有变化?

    或者这是否意味着选择的典型电容值应该为10µF 或更高?

    ×、在表9-4中、CIN 为2 μ F 4.7µF、即使结合使用、也会选择10µF 或更小的电容。 为什么选择此选项?

    另外、如果允许输入纹波电压高达0.3V、则1µF 的实际电容是可以接受的。 如果输入纹波电压在规格范围内、1µF 的实际电容是否可接受?

    还有其他需要考虑的要点吗? 另请说明为什么建议使用10µF 作为下限。

    2.在9.2.2.7 CBOOT 中,它说,

    "需要一个100nF 的优质陶瓷电容器、电压至少为10V。"

    对于1、考虑到所有变化、这意味着100nF 或更高? 或者100nF 通常足够吗?

    此外、 可以施加到 CBOOT 的最大电压是多少?

     在9.2.2.8 VCC 中、

    "该输出需要在 VCC 和 GND 之间连接一个1-µF、16V 陶瓷电容器、用于确保正常运行。"

    就像 1和2一样、考虑到所有变化、这意味着1µF 还是更高? 或者1µF 通常是否足够?

    4. 您能提供 LMR33630的 LTspice 型号吗?

    谢谢!

    Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输入电容器、VCC 电容器和 BOOT 电容器为标称额定值。

    2x 4.7uF 旨在方便地在器件的每一侧放置一个电容器。

    我们无法为 LTSPICE 提供模型。

    谢谢