主题中讨论的其他器件:LM74930、、 LM74502H
工具与软件:
您好!
我对 LM74930有一些问题。
数据表中未清楚说明如何处理 OVCLAMP 信号。
如果我的理解正常、您能检查一下吗?
- OVCLAMP 拉至 GND (OV 连接至输入)=>无过压钳位=>过压期间输出关闭
- OVCLAMP 连接到 OV 引脚=>在这种情况下、输出电压受到过压限制=> OV 分压器必须连接到输出端
- OVCLAMP 连接到 OV 引脚 和连接到输入的分压器=> 过压期间输出关闭(由于钳位功能没有任何意义)
在计算表中、应指定"所需的最大允许浪涌电流"。
我们的应用具有高达35A 的电阻负载电流。 这是否也是用于计算的浪涌电流?
导通栅极电流非常低(55µA)。 我不确定、这是否会由于 MOSFET 缓慢开关而导致问题。
该计算不会检查 MOSFET 的栅极电荷。
我们还想将此芯片用于低速 PWM 应用(大约1Hz 或最高10Hz)。
这可以通过使能引脚实现吗?
可以使用 TI PSPICE 仿真器进行仿真吗? 实际上、我无法下载软件。
此致
哈拉尔德