This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:具有输出电流限制的降压转换器

Guru**** 2781365 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486795/lmr38020-buck-with-output-current-limit

器件型号:LMR38020
Thread 中讨论的其他器件:TPS552872-Q1LM5148

工具与软件:

你(们)好

我想知道我们是否有具有可调节电流限制功能的60V 输入/54V 输出/2-5A 电流降压转换器

我需要通过电流检测电阻器调整输出电流限值、类似于 BCC 产品线 TPS552872-Q1

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    目前、我们没有任何具有可调节电流限制的转换器。 您可能需要为您的应用使用降压控制器、例如 LM5148。 请为该请求提交新主题帖。

    谢谢!

    Richard