This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289RYQR 在 I2C SDA 线路上无 ACK

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, TPS55289, TPS55289EVM, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1479465/tps55289-tps55289ryqr-no-ack-on-i2c-sda-line

器件型号:TPS55289
Thread 中讨论的其他器件:TCA9517、TCA9800

工具与软件:

您好!

我们使用以下原理图为 TPS55289芯片生成可变输出。

我们无法获得 ACK。 第九个脉冲在第一次传输期间始终为高电平。  

我们将地址设置为 x75H (左移一位数字)、因为我们将 MODE 拉至低电平。  

启用即可。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    感谢您的咨询。

    您是否检查过 VCC 是否正常?

    您能分享 SCL 和 SDA 的波形吗?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    请找到波形。 我们有适用于 I2C 的3.3V 至1.8V 电平转换器。 我在1.8V 侧捕捉。 但3.3V 电平下的波形也相似。

    ACK 位始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    我的 VCC_IN 为24V、我们通过100K 将启用拉至24V。 是否会导致任何问题? 请告诉我

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到 I2C 时钟和数据的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    如果您对以下请求有任何更新、敬请告知。

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    EN 引脚的最大额定电压为20V、24V 超过 EN 引脚的绝对最大电压。 建议在 EN 引脚上添加电阻分压器。

    2.发送 I2C 命令时的 VCC 引脚电压是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、  

    1.我在使能引脚处放置了一个150千欧和120千欧的电阻器偏差器。 当 VCC_IN 为24V 时、使能引脚处的 I CAN 电压为10V。

    2.当我发送 I2C 命令时、VCC 引脚上的电压为5.1V。

    我把这个芯片更换为全新的芯片。 我仍然看不到确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    您能否发送 TPS55289EVM 板级配置文件? 我想检查一下布局、因为 EVK 对我们来说运行良好。

    我已经向您发送了朋友请求。 请接受。

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    布莱斯今天太棒了。 请 期待较晚的回复。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    请共享 EVM 板级配置文件。

    我们需要您的支持来查看我们的原理图和电路板。

    请分享您的详细联系方式、如电子邮件 ID、以便进一步讨论。

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    我已经在消息中与您共享 EVM 板级配置文件、请检查一下。

    您能否分享 TPS55289器件在每一层的布局屏幕截图?

    为了更好地跟踪项目进度、建议保留 E2E 主题上的讨论、对于任何您不想在 E2E 上发布的项目文件、都可以通过电子邮件与我分享。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    我共享了布局屏幕截图。 (我发送了一条个人消息)。 请检查并告诉我

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    您能帮助检查所用器件的标记吗?

    从布局来看、我没有看到阻止 I2C 工作的问题。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    问题已解决。  

    TCA9517缓冲器导致的 I2C 问题。 我通读了 TI 的应用手册"使用 I2C 缓冲器的原因、时间和方法"。

    我观察到缓冲器的 VOL 为0.5V、但 TPS55289RYQR 的 VOL 仅为0.4V。

    因此我将其更改为缓冲器至 TCA9800、它运行良好。 TCA9800的 VOL 为0.2V。

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    非常感谢您的支持。

    谢谢!

    Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muni:

    感谢您的反馈。 很高兴知道你已经解决了这个问题。  

    BRS、

    布莱斯