主题中讨论的其他器件: EV2400
工具与软件:
您好、TI 专家
客户询问了有关 BQ34Z100-R2的问题。
客户 在电池内部使用 BQ34Z100-R2、我遇到以下问题。
-[现象]当插入或移除电池充电器时, BQ34Z100-R2间歇性地变得非常热,并生成警报。
-此时、当通过 MSP430 EV2400读取 IC 信息时、温度读数较高(实际上 IC 很热)、所有其他信息读取正常。
-这种现象继续存在,当电池放电,电压降至约2.9V 时,电池自动冷却并正常运行。
- 总而言之,BQ34Z100-R2在取出电池时突然变热,而在闲置时会保持高温。
如果对其放电并让其降至低于特定的电压、则温度将下降、IC 将恢复正常。
上述现象的原因是什么?应对措施是什么?
在这种情况下、我需要检查什么东西吗?
请检查。 谢谢你。