This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:有关 BQ34Z100-R2在运行期间变热的咨询

Guru**** 2644255 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1474998/bq34z100-r2-inquiry-about-bq34z100-r2-getting-hot-during-operation

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

您好、TI 专家

客户询问了有关 BQ34Z100-R2的问题。

客户 在电池内部使用 BQ34Z100-R2、我遇到以下问题。

-[现象]当插入或移除电池充电器时, BQ34Z100-R2间歇性地变得非常热,并生成警报。

-此时、当通过 MSP430 EV2400读取 IC 信息时、温度读数较高(实际上 IC 很热)、所有其他信息读取正常。

-这种现象继续存在,当电池放电,电压降至约2.9V 时,电池自动冷却并正常运行。

- 总而言之,BQ34Z100-R2在取出电池时突然变热,而在闲置时会保持高温。
如果对其放电并让其降至低于特定的电压、则温度将下降、IC 将恢复正常。

上述现象的原因是什么?应对措施是什么?

在这种情况下、我需要检查什么东西吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家

    此外、当发生过热时检查 BQ34Z100-R2的 REG25引脚电压时、该电压为3.3V。

    这是使用1节锂离子电池的条件、BAT/ REGIN 配备了二极管和电容器、用于作为 BAT+电源提供 ESD 保护。

    上述现象的原因是什么?应对措施是什么?

    在这种情况下、我需要检查什么东西吗?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是正常行为;您能分享您的原理图吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    感谢您的答复。

    我想通过电子邮件向您发送原理图、因为我的客户不愿意在网上发布它们。

    请向我们提供您的电子邮件地址、我们会将原理图转发给您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    如果您向我发送电子邮件、我也可以向您发送原理图。 (grady.lee@arrwo.com)

    也可以告诉我如何使用专用 E2E。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、  

    我已向您发送一封邮件、请查看您在专用 E2E 上的原理图

    此致、
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我已将原理图附加到消息中。

    请检查它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我与您联系是因为我没有收到任何关于我通过邮件发送给您的电路图审核的反馈。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    原理图仍在审阅中、您应该会在一天结束时收到注释。 另外、如果您有此事件的任何数据日志、或者您可以发送有用的数据存储器设置、

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我们将向您发送客户的 Set Data Memory 值。

    e2e.ti.com/.../6082.Data_5F00_Memory.gg.csv

    日志中没有什么特别之处、只是温度由于发热而升高。

    此外、我们将通过消息向您询问有关 C10更改的响应。

    '当更改 C10值时、您需要检查 B+电压是否向 IC 第4引脚 BAT 施加适当的电压。' 这是我应该如何理解它吗?
    我认为以下8.2.2.1.3不适用于使用1 Cell 电池的情况、但我不了解电阻值设置与 C10 Cap 值变化之间的关系、因此我提出了一个问题。

    请检查消息所附"MSM1099D1_schematic_main.pdf"中的整个电路图。

    因此、请检查我最初询问的高温现象是否有原因或解决方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    缺少附加数据存储器值、因此我重新附加了它。

    e2e.ti.com/.../7853.Data_5F00_Memory.gg.csv

    请确认上述查询。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    请确认上述查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我审阅了原理图、没有看到明显的错误。 从原理图和.gg 文件可以看出、该器件用于单节电池应用、通常用于功率更高的应用、这个问题以前从未出现过。  

    您的布局可能存在错误、我建议查看该器件的布局指南。 在数据表的第10章中更改。

    BQ34Z100-G1采用 Impedance Track 技术的宽量程电量监测计数据表(修订版 D)

    我还会谨慎对待电路板上的任何内部短路。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Diego

    另请查看我上面询问的其他信息。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    此外、我们将通过消息向您询问有关 C10更改的响应。

    '当更改 C10值时、您需要检查 B+电压是否向 IC 第4引脚 BAT 施加适当的电压。' 这是我应该如何理解它吗?
    我认为以下8.2.2.1.3不适用于使用1 Cell 电池的情况、但我不了解电阻值设置与 C10 Cap 值变化之间的关系、因此我提出了一个问题。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单节电池应用通常不需要分压器、这是正确的。 BAT 引脚的最大电压为5.5V、只要不超过该值、就不需要分压器。 无论分压器的实现方式或尺寸如何、都不需要更改 C10。

    此致、

    Diego