This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23313:BDWYR

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23513-Q1, UCC23313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486755/ucc23313-bdwyr

器件型号:UCC23313
Thread 中讨论的其他器件:UCC23513-Q1

工具与软件:

数据表上有两个 Vcc。

哪一个是 Vcc? 另一个是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jehun:

    此数据表从另一个版本的器件 UCC23513-Q1复制起来似乎不正确:

    该器件有一个8V UVLO 版本、附加了器件型号"B"。

    在 UCC23313中、只有12V 的 UVLO 版本、因此您应该为设计考虑14V 的最低电源电压。 我将尝试提交数据表编辑请求来解决此复制错误。  

    此致、

    Sean