This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2980-N:未通过 ICT 测试(下限电压)

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486593/lp2980-n-fail-ict-testing-low-limit-voltage

器件型号:LP2980-N

工具与软件:

我们面临一个问题 LP2980AIM5X-5.0/N0PB .

根据装运标签、组件来自 CSO:RFB (新芯片) 使用计算得出 PCN 之后材料(PCN# 20230906001.1A)。

在 ICT 测试期间、我们观察到了 100%故障率 由于下限电压问题:

  • 测量值: 176.94mV
  • 上限: 1.09V
  • 下限: 580.00mV

但是、当使用其他 DC 时、问题已解决。

我们的原理图附在下面-您能帮助我们确定具体发生了什么以及原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压下限是什么意思? 这个电压是与输入还是输出有关?  

    您使用的输入电压是多少? 输出是5V?  

    是否有显示所看到内容(包括输入、输出和负载电流)的示波器快照?

    请在您有空时告知我们。

    谢谢!

    Hannah