This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 bq24171可提供的最大输入电流

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487020/bq24171-regarding-the-max-input-current-that-can-be-delivered-by-bq24171

器件型号:BQ24171

工具与软件:

您好!

我们将在我们的设计中使用此 bq24171电池充电器 IC。 您能否告诉我们可以向系统负载提供的最大电流是多少、或者  bq24171可以监控的最大系统电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    系统电流仅通过输入 FET 进入系统。  输入电流限制仅用于限制充电器的输入电流、而不是系统电流。  HS OCP 最小值为8A、因此没有必要将输入电流限制设置为高于8A、实际上是8A 减去最大电感器纹波电流。

    此致、

    Jeff