This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:bq27427和 bq27421-G1之间的区别

Guru**** 2380870 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27421-G1, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485942/bq27427-the-difference-between-bq27427-and-bq27421-g1

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ27421-G1BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们 在调试 bq27427时发现一些问题、详细信息如下:

1) 1) 通过寄存器0x10读取电流。 在放电状态下、电流值 为正值、而在充电状态下、电流值 为负值。 这与使用 BQ27421-G1读取的充电和放电电流的方向相反。 您能否帮助确认这种情况是否正常?

2) 2)我们比较了 BQ27421-G1和 BQ27427的引脚定义和封装尺寸、发现这两个器件型号是相同的。 您能否帮助确认两个产品是否可以直接替换?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1) 1)请在电路板上执行电流校准、这将解决此问题。  

    2) 2) 这些器件引脚对引脚兼容。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    感谢您的答复。 您是否具有关于如何校准电量监测计的用户指南? 我还发现一个帖子有相同的问题、链接是 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254838/bq27427evm-bq27427。

    我们可以通过 BQStudio 工具看到如下所示的电流校准页面:

    但我们如何在我们自己的 PCBA 上校准电流呢?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您只需通过电量计施加已知电流、然后在 bqStudio 的校准选项卡中输入该电流。  

    此致、  

    Jonny。