This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 SYS 电源不稳定

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486930/bq25792-bq25792-sys-power-supply-is-unstable

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

根据客户的要求、VAC1为15V 适配器、VAC2为18V 电池、BAT 引脚未连接、SYS 设置为输出9V。

一次仅使用 VAC1或 VAC2中的一个。

在编程过程中、使用 VAC1一直稳定。

但是、使用 VAC2时、如果电池电压下降超过1.3V、系统将关闭。 此时、测得的 SYS 电压低于9V 并且不稳定、即使 VAC2电压仍高于 VINDPM 设置(3.6V)也是如此。

此问题的原因可能是什么? 是否有办法将电池连接到 VAC2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好。

    如果未连接电池且已启用充电、则流入最小 BAT 引脚电容器的充电电流会导致 BAT 上出现 OVP、然后会导致 SYS 上出现 OVP。  OVP 故障导致转换器关断30ms。  这会导致 SYS 下降并可能崩溃。  我建议更改为引脚对引脚 BQ25798、因为它的转换器不会因 OVP 故障而关断。  或者、您可以向 BQ25792 BAT 引脚添加200uF 来防止 OVP。

    此致、

    Jeff