This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:应用程序自定义工具

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65988DJ, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1476128/tps65994ad-application-customization-tool

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65988DJHD3SS460TPS65994、TPS65994BH

工具与软件:

嗨、团队:

我想 使用应用程序自定义工具创建新设计、但 TPS65997AD 未出现。
它显示了 TPS65997B、那么我应该选择哪一个?


BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 TPS65994AD 吗? 这里的终端应用是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我有一个拼写错误。
    TPS65994AD 是正确的。

    应用是工业 PC。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否希望通过合规性测试?

    如果这是工业 PC、他们将遵循什么参考设计?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    可以回答我的问题吗?

    >我想 使用应用程序自定义工具创建新设计、但 TPS65994AD 未出现。
    >它显示了 TPS65994B,那么我应该选择哪一个?

    并且无需通过合规性测试。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论如何、客户都不应使用 TPS65994AD。 他们将需要研究更新的器件。 请联系您当地的 TI 联系窗口以获取有关新器件的信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您能回答我的问题吗?
    >我想 使用应用程序自定义工具创建新设计、但 TPS65994AD 未出现。
    >它显示了 TPS65994B,那么我应该选择哪一个?

    我会告诉他们你的评论。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最新的 GUI 中没有 TPS65994AD、因为它的器件太旧。

    您可以向我发送一封电子邮件、我可以向您提供安装程序.exe、但是 如果客户继续使用 TPS65994AD、则由于补丁空间问题、我们无法支持它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我了解到 TPS65994AD 有问题。
    您的建议是什么?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于客户的最终应用。 我可以知道应用是什么吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将与我的客户核实。

    然后、能否提供有关补丁空间问题的更多详细信息?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有太多可以分享的。 由于 ROM 器件 由于 PD 规格和 CTS 更改而添加了修复、因此空间用完了。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着 ROM 已满、因此无法正常工作?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。

    我与我的客户交谈过。
    我将推荐 TPS65988DJ、您如何看待它?

    他们的需求已不再存在。
     1) 1)引脚与 TPS65994AD 兼容。
     2) 2) 在 Altanate 模式下必须支持高达5Gbps 的高速通信。 (无需电力输送: 5V/5V 900mA)
     3) 3)支持 DP1.2。
     4) 4) 必须与 HD3SS460结合使用。

    他们想通过 USB 连接显示器。

    BR、
    Kengo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65988DJ 仅用于器件、而且不支持合规性。

    下面是其他一些问题:

    1) 1)这是主机(PC/NB)还是器件(扩展坞/监视器)设计?

    2) 2)他们是否遵循任何参考设计?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查是否需要与客户合规。

    1) 1)这是主机(PC/NB)还是器件(扩展坞/监视器)设计?
      ->主机端。

    2) 2)他们是否遵循任何参考设计?
     ->不、我们是在 E2E 上提问的。
       https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452966/tps65994ad-connection-diagram-confirmation-review/5601441#5601441

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果是主机设计、则不能使用 TPS65988DJ。 他们将需要使用 TPS65994或较新的器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机为何不能使用 TPS65988DJ?
    您能给我详细介绍一下吗?

    您的建议是哪一项?
    TPS65994具有很多后缀。

    它们必须与 HDS3SS460结合使用

    BR、
    Kengo。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65988DJ 旨在用于 Intel Dock 设计。

    TPS65994BH 的合规性截止至2025年4月。 之后、您只能使用较新的器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到 TPS65994BH 的网站。
    TPS65994BH 与 TPS65994AD 的引脚分配相同吗?

    您的建议是什么?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 TPS65994BH 信息、请通过该链接 https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN 申请访问权限

    您客户是在对现有设计进行新设计还是更新 BOM? 他们遵循什么参考设计以及他们使用的 CPU 是什么? 您是否还能确认客户是否不需要合规性?

    至于针对 IPC 客户的器件建议、我来向我们的团队咨询一下、之后再与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的团队是否有 FB?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我团队的反馈:如果他们不需要 IPC 合规性、可以使用 TPS65994BH。 如果他们需要合规性、则需要使用更新的器件。

    此致