This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:不推荐用于新设计和替代方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25751, TPS55288, PMP40801, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486107/tps65987d-not-recommended-for-new-design-and-alternatives

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS55288PMP40801TPS65987BQ25758

工具与软件:

您好!  

同时、TPS65987D 器件已 处于"不建议用于新设计"状态、建议使用 TPS25751替代新设计。  

但是、当前可用的信息和 参考设计表明、 TPS25751 仅支持外部电池充电器控制器 IC。
由于 TPS65987D 已与 TPS55288在一些参考设计中配对、最初是使用并采用 TPS65987D 的 PMP40801参考设计、因此我有几个问题:

  1. 新器件 TPS25751 可以与 TPS55288等降压/升压转换器配对、还是仅支持 电池充电器控制器?
  2. 我们能否获得 PD TI TPS65987D 部件和其他 USB-USB 控制器的路线图信息?
  3. 什么时候是 TPS65987D 的生命周期结束?
  4. 电池充电器控制器是否可以作为标准降压/升压转换器使用和运行、这意味着没有连接电池?

 我们需要用于 USB-C PD、65W、10~28V 输入电压的解决方案、具有以下角色:
-电源模式角色:DFP (仅供电方)   
-数据模式角色:UPF (仅设备)

您对如何使用 TPS25751器件实现此功能有什么建议吗?
如果 TPS25751不适合此应用、您这里有其他合适的器件吗?   


BR

Josko   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josko:  

    感谢您联系我们!

    1- TPS25751不具有 TPS55288的集成 I2C 支持。 TPS25751非常适合 DRP、纯受电应用和电池充电应用。  

    2-很遗憾、 我们目前在 TI.com 上没有提供支持直接交替模式的替代产品、您将随时了解此产品系列的任何新更新。 如果您有更多问题、请联系您当地的 TI 销售代表了解详情。

    3- TPS65987/8不会 EOL。 请 在此处参阅 TI 的政策

    4 -我将邀请 BQ 专家来回答这个问题。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josko:

    BQ25758只是一款直流/直流转换器。  它的寄存器与 BQ2575x 器件非常相似。  有适用于 TPS25751D 和其中一个 BQ2575x 器件的固件。

    此致、

    Jeff