This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800-Q1:为48V BLDC 电机控制器提供反极性保护

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485697/tps4800-q1-reverse-polarity-protection-for-48v-bldc-motor-controller

器件型号:TPS4800-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74502

工具与软件:

您好!

我们目前正在设计输入电压为48V、目标输出功率约为1.5kW 的 BLDC 电机控制器。 为了实现电机控制器的反极性保护、我们目前正在查看 LM74502 TPS4800-Q1 .

我们更喜欢使用 LM74502 我们的应用只需要反极性保护和浪涌电流控制、因此我们不希望任何潜在的反向电流阻断、因此非常简单。 但是、由于的最大输入电压为65V LM74502 、我们也在考虑使用 TPS4800-Q1 因为它允许的输入电压更高。 在首页的相应数据表中、可找到与我们的用例一致的应用电路。  

是否也可以在没有过流保护功能的情况下使用此器件、因为设计中的单独电路负责此任务? 您是否有的参考设计/原理图 TPS4800-Q1 或者、也可以帮助我们针对上述应用配置该器件、以便我们能够通过允许的反向电流和浪涌电流控制实现反极性保护?

关于我们用例中可能使用的控制器、您有任何替代建议吗? 请注意、我们的应用不是汽车应用、而是机器人应用。

非常感谢您的任何帮助。

此致!

Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:  

    1. 如果不想使用短路保护功能、可以将 CS+/-连接到 Vs 线路、并将 ISCP 和 TMR 直接连接到 GND。  
    2. 作为参考设计、您可以使用 TPS4800 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS4800Q1EVM
    3. TPS4800是我们非常简单的器件、可帮助实现输入反极性保护、并可通过栅极处的必要外部元件来处理浪涌控制。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的快速响应。 一个简短的后续问题:如果我们不打算使用 FLT 和 FLT_GD 引脚、根据数据表建议、我们应该将 FLT 引脚连接到 GND。 我们是否也应该对 FLT_GD 引脚应用相同的连接?

    此致!

    Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FLT_GD 可保持开路或连接到 GND。  

    谢谢!  

    Sarah