This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:TPS562201正在燃烧

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484293/tps562201-tps562201-is-burning

器件型号:TPS562201

工具与软件:

我为一个项目使用 TPS562201 CI 制作了+5V 电源、但芯片在一些 PCB 中燃烧、但

我正在工程中使用 TPS562201来生成+5V 电压、但 IC 燃烧在大多数 PCB 中、而在少数 PCB 中、IC 不燃烧。
尝试一下吧:
-更换所有电容器,电阻器和电感器,以检查用于组装器的组件是原始的。
-打开+5V 电源,没有任何连接,以具有低负载。
-打开带有0.5mA 负载的+5V 电源。
-更换工作台电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路设计还可以。

    您是否通过了 EVM 测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我在我自己的 PCB 项目上进行了测试。
    为了避免在我的测试中受到其他电路的干扰、我切断了该电源的输出信号。

    更多细节:
    正如我之前提到的、一些带电路的 PCB 可以工作、而其他 PCB 不工作。
    这里是示波器的两个波形。 第一个图显示电路工作、第二个图显示电路不工作。
    蓝色信号表示输入(12V)、黄色信号表示输出(5V)。

    在第二个波形中、您可以看到、当 TPS562201DDCR 尝试生成5V 输出时、它会在输入信号中产生噪声。 TPS562201DDCR 无法生成输出、因此它会自行关断并尝试重新启动。 此时、TPS562201DDCR 烧毁。

    值得一提的是、我正在用于生成12V 电源的电源可提供高达3A 的电流、因此输入电流显然不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是说它在空载条件下接受了测试吗? 您是否在正常主板和有问题的主板之间换用了 IC?  

    在问题电路板上、12V 输入降至非常低的电平、这意味着灌电流超过3A。 如果导线电阻过大、您能否检查 P/S 输出与 TPS562201 VIN 引脚的连接。