This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C40:PCN

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485863/ucc28c40-pcn

器件型号:UCC28C40

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们发现标记为"2C40"的部分问题。 在同一设计中、标记"28C40"良好。

如果之前有任何 PCN 指示标记发生了变化、我可以向您咨询吗? 在这个 PCN 中、除了标记、是否有任何变化? 我们如何改进这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2C40 COMP 引脚最大拉电流为5.5mA -位于其最新数据表中。  

    28C40没有此规格、根据基准检查、估计该规格是关于2.7mA。  

    请查看您的设计、以适应此差异。 如果您提供了设计、我们可以帮助您回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    感谢您提供相关信息。 我可以看一下 PCN 文档吗? 接下来请大家核对一下措辞和 PCN 发布日期。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加的5.5mA 规格没有 PCN。