This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:输出端的最大可能电容是多少?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486532/tps798-q1-what-is-the-max-possible-capacitance-on-the-output

器件型号:TPS798-Q1

工具与软件:

您好!

我想在输出端使用180uF 电容器。 我是否会有稳定性问题?

根据数据表中的建议、我还将具有较小的低 ESR 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此时应该可以使用更大的输出电容器:

    "更大的输出电容值可降低峰值偏差、并在负载电流发生较大变化时提供更好的瞬态响应。"

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah