This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169:关于方程的一些问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486787/lm5169-some-questions-about-equations

器件型号:LM5169

工具与软件:

嗨、团队:

数据表中的公式存在一些问题。

1.为了确定 RA、可以用表7-1中的3类方程和方程31来计算。 但似乎不平等的迹象是不一样的。 您能否确认这一差异并说明它们应该遵循哪个方程?

2.在表7-1中、有两个公式可用于获取1类和2类的 RESR。 如下图所示、上述公式在1类和2类之间是不同的、而下面的公式 在1类和2类中是相同的。 您能解释一下这些差异和一致性吗? 它们应遵循哪些方程?

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    1.表7-1中提到的公式正确。 这将在数据表的下一修订版中更新。 感谢您的突出显示。  

    2.

    • 1类上的第一个方程式(R_ESR >= 20mV*Vout/VFB*DeltaIL)表示 确保在反馈节点存在20mV 电阻纹波分量的最小 R_ESR。 第二个公式 确保反馈节点上生成的纹波与电感器电流同相。  
    • 对于2类纹波生成方法、 由于输出电压纹波通过 Cff 交流耦合到反馈节点、因此 R_ESR 值最终输出电压纹波降低了1/Vfb VOUT。

    以了解详情。 关于 COT 模式控制纹波生成电路、请参阅 SNVA776A 应用手册。

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!

    Nitya