请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25800-Q1 Thread 中讨论的其他器件:UCC25800
工具与软件:
您好!
我需要用于栅极驱动器的电源。 我正在考虑为此使用 UCC25800。
变压器应为750317493。 我没有很好的替代方案、因为我只能找到几个具有高增强型绝缘的产品。
我需要在次级侧提供+15/-8V 的电压。 100°C 处为3-4W、输入电压为17-18.5V。
我会将两个次级绕组串联、然后使用电压倍增器将其设置。

遗憾的是、变压器的变压比只有1:1.07、磁化电感相当高、漏感也相对较高。
UCC25800是否可以在此处使用? 由于高磁化电感、我看到 ZVS 运行中存在问题。 如果我不在 ZVS 模式下工作、会发生什么情况? 这会降低最大传输功率吗?
此致