This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:当输入电压和输出电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484090/tps61094-not-entering-boost-mode-when-vin-vout

器件型号:TPS61094

工具与软件:

适用于上述 TPS61094电路。

配置:
-自动模式(MODE 上拉至 Vin)
-输出电压:3.3V
- Ichg: 5mA
- Vchg:2.2V
-输入电压:3V (2节 AA 碱性电池)
-超级电容器: 10F, 2.7V
- POW_EN 引脚:高电平(Vin)

然而、测量 Vout (0负载时)显示为3.0V、这表明器件处于旁路模式。

1.是否应该不处于升压模式、因为 Vin<Vout + 100mV? 为什么我在输出端看不到3.3V?
2、Vsup 保持在0.28V,似乎没有进一步充电。  在空载时、它是否不应该主动充电至 Vchg? Ichg 是否过低?


您能否帮助理解/诊断此问题?

谢谢。
Anupam




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anupam:

    我会在下周初检查并回复您。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anupam:

    很抱歉迟到了响应。

    在您提供的配置中、我认为超级电容器的初始电压低于 VSUP_UVLO。 因此即使器件也应该能够在升压模式下工作、但 VSUP 太低、并且器件无法在升压模式下工作。

    并且器件停止在旁路状态、这是正常升压模式的开始阶段。

    同样、器件无法处于降压模式来为超级电容器充电。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在自动模式下、此设置无法与2xAA 和全新超级电容器配合使用? 由于超级电容器不会充电、并且 Vbat 将保持3并且输出将始终在 Vbat = 3V 时处于旁路状态。

    我缺少什么? 您会建议什么方法来获得3.3V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否必须使用3.3V 输出?

    • 如果是、则 TPS61094不适合此类工作条件。
    • 如果 Vout 可以为3V、则可以将 MODE 引脚设置为零、以便该器件处于强制旁路模式并为超级电容器充电;
    • 如果 Vout 可以高于3.3V、那么在 Vin 中使用3xAA 也可以使系统正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei、

    我想我们现在可以安全地得出结论、该元件不符合我们的要求。