This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM 01:USB-PD-CHG-EVM -01电池充电器寄存器值

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486218/usb-pd-chg-evm-01-usb-pd-chg-evm-01-battery-charger-register-values

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:BQ25798TPS25751

工具与软件:

是否可以使用 USBCPD 应用自定义工具生成的固件更改 BQ25798寄存器值?

特别是、我希望将 TS_WARM_1:0从默认值1h (45°C)更改为3h (55°C)。

谢谢!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您联系我们!

    TPS25751不会在 BQ 上配置 NTC 控制寄存器18h。 但是、您可以使用以下4CC 命令"I2Cw"通过 I2C 写入 BQ 寄存器。

    如果您有其他问题/疑虑、请告知 Pease。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya:

    感谢您的答复。 是的、我已经看到它可以将信息从 TPS 转发到 BQ 模块。 我希望能够有一种不让微控制器生成所需消息的解决方案。

    不过、这种解决方案可能会起作用、我将进一步测试它。 遗憾的是、连接到 TPS 的 EEPROM 无法包含 BQ 充电器的完整配置参数。

    谢谢!

    Nick