请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25961 工具与软件:
从 规格来看、 绝对最大 OVLO 为6.5V、但建议的最大工作电压为1.5V。
在我的应用中、在正常模式下、VIN 为3.3V、OVP 电压为3.6V。 当 VIN 高于3.6V 时、 TPS25961闭锁 。 如果 VIN 继续升高至5V 甚至 19V、OVLO 引脚电压会高于1.5V 但低于6.5V。 在这种情况下、 TPS25961能否始终闭锁(1.5<OVLO 引脚 < 6.5V)?