This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:二极管模式(DMODE)用例

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484889/tps25944a-diode-mode-dmode-use-case

器件型号:TPS25944A

工具与软件:

尊敬的专家:

该器件支持二极管模式(DMODE)。 DMODE 引脚在内部下拉、因此该器件通常用作电子保险丝。 当 DMODE 拉至高电平时、该器件会进入二极管模式(非理想二极管模式)。 在此模式下、是否会打开 B2B FET、如下所示? 使用 DMODE 有什么好处?

此致、

上吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Uchikoshi-San、

    感谢您的耐心。

    hanwen zhou 说:
    在此模式下、是否开启 B2B FET (如下所示)? [报价]

    [quote userid="51239" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484889/tps25944a-diode-mode-dmode-use-case 使用 DMODE 有什么好处?

    数据表中的示例:当两个电源在彼此的二极管压降范围内时、端子在电源多路复用器应用中可用于从主电源平稳地切换到从电源、反之亦然。 该端子上的高电平会激活非理想二极管模式。

    最大的优势是、即使反向电流没有流经器件、我们也可以控制器件保持在 RCB 中。

    此致、
    Arush